This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:3s 可以't 工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519962/bq24170-3s-can-t-work

器件型号:BQ24170

工具/软件:

亲爱的

我的客户使用 bq24170、原理图如下

当 CELL 引脚连接到3.3V 至高电平时。

添加3节串联电池 无法充电、但 STAT 在3节串联锂电池的情况下显示正在充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我认为原理图上没有明显的问题。  您的客户能否在问题发生时提供输入电压、电池电压和 STAT 的示波器图?

    此致、

    Jeff