This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:由 WEBENCH 电路仿真的 UCC28950 PSFB 设计无输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515017/ucc28950-no-output-from-ucc28950-psfb-design-simulated-from-webench-circuit

零件号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用基于 UCC28950的相移全桥(PSFB)转换器、目标是410VDC 输入和50VDC、20A 输出。 我使用了  WEBENCH Power Designer  生成参考电路、然后我在重新创建并在中进行仿真  TINA-TI

为了帮助进行故障排除、我附上了我的  TINA-TI 仿真文件(.TSC) 。 如果有人可以查看并指出我可能是 missing.e2e.ti.com/.../1KW-50V-20A.TSC、我会非常感激

无法找到此电路无法工作的原因。 指出错误(如果有)  

我使用 Tina-TI 软件进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我首先运行未修改的 Tina 模型、该模型使用了完整的功率级、并且已经过调试。  然后、我将根据 Webench 参数修改该模型、这将节省建模调试过程的时间。

     

    以下链接将带您进入 Tina TI 的产品页面。  您还可以找到一些可帮助您完成调试过程的应用手册。

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA-TI&tisearch=universal_search&usecase=software#tech-docs

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至尝试过 Excel 文件。 但也使用了 slua560d 应用手册、但未获得任何积极结果、但缺少一些计算、因此也不起作用。

    请为我们提供更多参考、或指出上述给定电路中的问题、如果可能、请提供50V 20A 规格输出的 BOM。

    这将是一个伟大的帮助!                                                                                     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswaranjan:

    我会仔细研究一下、明天再回来。

    此致、

    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswaranjan:

    我查看的是共享的 TINA 模型。 同时、您能否确认是否也遇到与 TI 提供的 TINA 模型(Mike 共享的链接)相同的问题?

    此致、
    Deepak K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 在使用 TI 提供的 TINA 模型时遇到相同的问题(Mike 共享的链接)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswaranjan:

    您能否确认问题出在您对 TI 提供的模型进行任何更改之前还是之后?

    此致、
    Deepak K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前或之后没有变化、因为我之前使用的是相同的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biswaranjan:

    能否分享您当前正在使用的修改后的 Excel 计算器?

    此致、
    Deepak K