This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:当电池容量不足时、无法充电

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519741/bq24725a-cannot-be-charged-when-the-battery-capacity-is-in-low-level

器件型号:BQ24725A
主题:BQ24725中讨论的其他器件

工具/软件:

BQ24725数据表指出:"交流适配器检测开漏输出。 当 ACDET 引脚上的电压介于2.4V 和3.15V 之间、VCC 上的电压高于 UVLO 且 VCC 引脚上的电压比 SRN 引脚上的电压高275mV 时、它通过外部上拉电阻器拉高至外部上拉电源轨、表示存在用于开始充电的有效适配器。 如果无法满足上述任何一个条件、内部 MOSFET 会将其拉低至 GND。 在 ACOK 与上拉电源轨之间连接一个10kΩ 上拉电阻器"。

但对于我们的器件、当电池容量较低、然后连接交流电源时、即使我们满足所有三个条件:ACDET 引脚的电压为2.781V、Vcc=14.90V >UVLO (最大值为4V)、VCC 引脚上的电压(14.90V)比 SRN 引脚上的电压高275mV (10.18V)。 ACOK 引脚输出状态仍处于低电平(0V)。 有关测量数据、请参阅以下列表。 我的问题是、如果我们满足3项要求、为什么 ACOK 状态未被拉高?  但是、如果电池容量较大、BQ24725 IC 也可正常工作。

比值

问题

VCC

14.90伏

VACDET

2.781v

VSRN

10.18v

VACOK

0.12V

图1  低容量电池中的 ACOK 信号

  图2. 容量更高的电池中的 ACOK 信号

 

图3充电电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我认为问题与您的上拉电源轨有关。 在没有电池的情况下、您应该能够看到 ACOK 变为高电平。

    似乎您的系统满足 ACOK 被拉高的所有条件。

    ACOK 是否没有被上拉至有效源? 通常、我们建议连接到 REGN 上的分压器。

    上拉电压是多少?

    您能否确认这是有效的来源?

     

    此致、

    基督教