This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520177/tps25750

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具/软件:

如果我们使用 TPS2575D 作为智能手机充电的独立 PD 源、则 TPS2575D 是否可以在不 使用电池或 BQ 充电器 IC 的情况下独立使用此应用中

2. 是否必须将外部 EEPROM 或闪存连接到 TPS2575D 以定义5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 等 PDO? 或者、IC 是否在没有 EEPROM 的情况下支持默认 PDO。

3. TPS2575D 是否可以用作 充电适配器应用中的唯一电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilferd:

    我们不建议任何人将 TPS25750用于新设计。 请考虑使用 TPS25751 (直接后继产品)。

    我将回答与 TPS25751有关的以下问题。

    [quote userid="656409" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520177/tps25750 如果我们使用 TPS2575D 作为智能手机充电的独立 PD 源、TPS2575D 是否可以在此应用中独立使用、而不 使用电池或 BQ 充电器 IC

    TPS25751D 目前仅在非 BG 器件中支持仅供电方、仅适用于5V 供电方应用。 您在问题2中询问了更高的电压、因此我认为、针对您的用例、答案是否定的

    [quote userid="656409" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520177/tps25750  是否必须将外部 EEPROM 或闪存连接到 TPS2575D 才能定义5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 等 PDO? 或者 IC 是否在没有 EEPROM 的情况下支持默认 PDO。

    是的

    [quote userid="656409" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520177/tps25750 TPS2575D 是否可以用作 充电适配器应用中的唯一电源?

    否、TPS25751D 当前不能仅在充电适配器应用中用作电源。

    谢谢。此致、

    Chris