This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:进入降压/升压模式时输入和输出之间的最小电压差

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519346/bq25720-minimum-voltage-difference-between-input-and-output-when-entering-buck-boost-mode

器件型号:BQ25720

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

当 BQ25720进入降压/升压模式时、您能否帮助确认输入和输出之间的最小电压差?如果输入电压为18.6V 且输出电压为17.6V、 BQ25720是否会进入降压/升压模式?  

  如果输入电压高于输出电压、我们希望 BQ25720尽可能保持在降压模式、而不是降压/升压模式。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    进入降压或降压/升压模式时、对最小电压没有限制。 模式也与负载电平有关。 您将在轻负载下看到所有开关。  

    此致、

    Tiger