This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-UCC28903 EP:设计指南

Guru**** 2458670 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518975/ucc2803-ep-design-guide

器件型号:UCC2803-UCC28730 EP
主题: UCC2803中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 https://www.ti.com/lit/Transformer/ssztcw6/ssztcw6.pdf?ts = 1748275378787 -计算 ta 参数的设计指南。 我考虑了 DCM 运行模式。

请您帮助我推导这些方程、以便更好地理解。

这用于3个输出。 计算单输出的参数后、我是否可以遵循任何参考文献?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用 EP 搭配使用哪种转换器拓扑? 您展示的链接适用于反激式。 我知道 EP 不适用于反激式器件、因此您展示的链接不适用于 UCC2803-UCC282003- EP。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我们正在使用反激式拓扑。

    我们使用外部 MOSFET 和变压器以及 UCC2803控制器来驱动 MOSFET。

    我们从 TI 获得了根据我们的要求推荐的反激式器件。

    您能解释一下为什么我们不能将其用于反激式拓扑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、可以将纸张用于反激式。 但这不是我的论文、因此我无法帮助您恢复公式的开发。 论文作者已不再在 TI 工作、因此我也找不到他的帮助。

    如果您对白皮书有疑问、建议您也遵循以下内容或在设计中使用大学电子学教科书。

    www.ti.com/.../slyu036a.pdf