This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56L:MOSFET Q1和 IC 损坏

Guru**** 2811165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519348/ucc28c56l-mosfet-q1-and-ic-getting-damaged

器件型号:UCC28C56L

工具/软件:

我尝试使用触发器捕获 MOSFET 上的电压。 我只能在转换器启动期间获得波形。 波形没有在 MOSFET 上显示任何可能损坏 MOSFET 的电压尖峰。 但是、MOSFET、检测电阻、栅极电阻器和控制器 IC 会损坏。 在进行 PCB 布局时、我可以发现电流检测电阻引线上穿过栅极信号引线检测到的电压。 不同的接地端未采用单一星型连接。 电流检测信号低通滤波器中的电阻器距离电容器约2cm 至3cm。 反激式转换器可能会因控制器 IC 的内部比较器故障而因过流而损坏。 由于栅极信号有噪声、电流检测电阻检测到的信号会失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的电路以帮助进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供 V1至 V6波形、每次在同一屏幕上显示四个波形、以帮助检查时序和幅度。