This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:TPS3435在复位期间被禁用?

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518738/tps3435-tps3435-is-disabled-during-reset

器件型号:TPS3435

工具/软件:

我想使用 TPS3435进行看门狗计时器复位。

我的问题是、我是否需要采取任何措施来禁用 TPS3435、使其在复位期间无法正常工作(直到应用软件开始发出看门狗脉冲)。

我假设、一旦 TPS3435检测到看门狗脉冲输入故障、它就会向 CPU 输出复位信号、并且在检测到第一个看门狗脉冲之前不执行任何操作  

才会恢复。

您能否告知我的上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshiaka-San、

    TPS3435具有内置启动延迟功能、可避免在启动/初始化期间复位。  

    如果在启动延迟周期内没有向 WDI 提供脉冲、WDO 将在定义的输出置位时间或锁存时间内置位、具体取决于配置。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您是指 "启动"的开机顺序吗? 不适用于已开机时重新启动 CPU  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshiaka-San、

    在 WDO 的每次下电上电(启动)或 WDO 置位事件后、都会出现启动延迟。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我还有一个问题。

    在第7.3.1.2节中、我发现以下段落:
    报价:
    引脚排列选项 A、B 使用 CWD 和 GND 引脚之间连接的电容来提供看门狗计时器控制。
    电容值高于建议值或连接到 GND 会导致看门狗功能获得
    禁用。
    基于电容的禁用操作会覆盖上述其他两个选项。
    动态更改电容不会启用或禁用看门狗运行。
    需要对电源进行下电上电来检测电容变化。
    取消报价:

    我想使用引脚排列选项"A"、但该封装中没有 WD-EN 引脚。
    我需要使用微处理器的 GPIO 端口在运行期间禁用/启用看门狗功能。
    我想我可以在工作期间通过在 CWD 引脚上的电容器和 GND 之间切换来禁用/启用该器件。
    但是、这种切换在根据数据表进行下电上电之前不会生效。
    在运行过程中是否有其他方法禁用/启用看门狗功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshiaka-San、

    除了在更改 CWD 引脚后进行下电上电之外、没有其他方法可以禁用/启用 A 引脚排列看门狗。 我建议使用我们的其他可调电容 B 引脚排列、该引脚通过 SET1和 SET0引脚提供启用和禁用控制。  

    谢谢、
    Joshua