主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ25798、BQSTUDIO
工具/软件:
大家好、我们的设计包括 BQ25798、 它使用 BQ40Z50进行初级保护、并具有1S4P 电池组。 在我们的应用中使用以下参数配置了 BQ40Z50:
- CUV 阈值= 2700mV
- 关断阈值= 2600mV
- 充电器存在阈值= 2250mV
- SUV 阈值= 2000mV
- SUV 延迟= 5秒
- SUV_MODE = 1
- ZVCHG 阈值= 1800mV
我已使用 Keithley 2308电池仿真器替换了电池组中的电池、以测试 BQ25798和 BQ40Z50在各种条件下的相互作用。 Keithley 2308的稳压输出在以下注释中称为 VCELL。
我们的系统可以在 VCELL 高于2.0V 时正常充电、SUV PF 在 VCELL 低于2.0V 时正常充电。但是、我对电量监测计的启动和关断条件有几点困惑:
[1] 如果 VCELL = 2.1V、我们会在插入充电器时 VPACK (通道1)处看到以下波形:

此处显示的行为是正常行为、可以描述为:
- 10%到30%时分: BQ25798 会重复禁用并重新启用 VPACK、因为 CHG FET 在 SUV 延迟开始时断开、并且 BQ25798会认为充电已终止。 在 SUV 延迟完成之前、BQ40Z50会继续复位。
- 30%时分:我们的系统固件会进行干预并减少充电终止去抖时间、因此 BQ25798可以保持 VPACK 稳定。
- 30%至40%时分: BQ40Z50等待 SUV 延迟到期。
- 40%时分: BQ40Z50关闭 CHG FET、在 VPACK = VCELL = 2.1V 时充电正常进行。电芯仿真器显示屏确认 电芯消耗了预期的预充电电流(在我们的应用中为500 mA)。
最初、我担心电量监测计会在40%时分关闭、因为 VPACK 小于充电器存在阈值、并且 VCELL 小于关断电压。 然而、令我欣慰的是、电量监测计保持唤醒状态、CHG FET 可以保持闭合状态。
在这种情况下、电量计保持唤醒状态的原因是什么? 是否存在其他情况(充电电流流动?) 在哪些情况下、电量监测计将避免关机? 需要明确的是、我们在这里看到的是所需的行为、我只想确保没有其他闪存参数需要设置 、以确保此行为是一致的。
[2] 我禁用了 SUV PF、然后在 VCELL 降低至1.9V 的情况下重复我的测试;结果如下所示:

在这种情况下、CHG FET 绝不会关闭、电芯无法充电。 这最终不是问题、因为我们通常会在 VCELL 的这个水平触发 SUV。
由于 VPACK 接近4.4V、因此我仍可以通过 I2C 与电量监测计通信。在此期间、电量监测计会报告以下值:
- SafetyStatus (0x51): 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (CUV = 1)
- PFStatus (0x53): 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 (无)
- OperationStatus (0x54): 0x81 0x6d 0x00 0x00 (XCHG = XDSG = SS = SDV = 1)
似乎任何装置都会使仪表保持唤醒状态 [1] 最后、在 VCELL 接近2.0V 时下降。如果电量监测计可以在 VPACK = VCELL = 2.1V 时保持 CHG FET 闭合、那么为什么它不能在 VPACK = 4.4V 时也如此?
提前感谢您的支持—如果我可以澄清我的任何问题或意见、请告诉我。