This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电配置和预充电电流问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517562/bq25616-charging-configuration-and-pre-charge-current-concerns

器件型号:BQ25616

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在针对具有以下要求的产品评估 BQ25616、并有一些问题:

  1. IF D+和 D- 连接方式 充电电流(ICHG) 是否确定? 是否需要依赖 D+/D-充电器检测或寄存器配置?

  2. CAN D+和 D- 任何位置 共享 MCU 上的 USB 客户端接口 ? 我们需要这两者 充电和 USB 通信 不同的 USB 功能。

  3. 我们注意到了 预充电电流 固定为 ICHG 的5% 在本例中、电池是 7000mA 、ICHG = 2A。 这使得预充电时间大约为 20分钟 、而竞争对手的解决方案提供~3分钟的时间。
    以增大预充电电流的任何方法 BQ25616或任何 建议的权变措施 来缩短预充电时间 而不改变充电器 IC

感谢您的支持!

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.D+/D–检测确定输入电流限值、如果达到输入电流限值、这可能会影响充电电流。 假设未达到输入电流限值、ICHG 设置会设置充电电流。

    2.两者之间需要有一个多路复用器。 如果在 D+/D-检测期间发生 USB 通信、则输入检测将无法正常工作。 检测到错误后、MCU 可以切换到 USB 通信。

    3.你 不能再加速预充电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复!

    我还有几个问题想问您。

    1.

    如果输入电流超过此限值、则充电电流由确定 ICHG 设置?

    3.

    对于使用外部电路来增大预充电电流、您是否有任何建议?
    目前、我们已经尝试将以下电路并联到 BQ25616的 BAT 引脚。 当电池电压低于3.0V 时、它会提供额外的预充电电流。 测试表明它有效、但我们感谢您在审查是否有任何其他潜在风险时提供帮助。

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.当输入电流超过限值时、充电电流将降低以维持负载。

    2.这种方法会通过二极管消耗功率。 此外、它绕过了 BQ25616中的内部保护功能、因为 BQ25616只会调节来自充电器的预充电电流。 如果处于补充模式、电流将流经二极管并流向电池或通过 BATFET、具体取决于负载。 这是一种潜在的权变措施、但我们不专门支持 IC 的此应用、请根据您的应用进行测试。 我会确保在充电的 CV 部分期间禁用此路径、二极管应该会更方便这一点。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复!

    回到上一个问题—我们已经添加了一个多路复用器来切换 BQ25616的 D+/D-线路。 切换到系统的 USB 通常需要多长时间?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它取决于适配器(但通常小于5秒)、但您应该知道、因为转换器将开始开关。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您的意思是、插入适配器后、转换器开始切换并为电池供电、然后我们可以将 D+/D-线路切换为 USB 通信?

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没错。

    此致、

    Mike Emanuel