This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79758-Q1:重复拒绝访问–BQ79758-Q1文档(FMED、AUTOSAR CDD、安全文档等)

Guru**** 2459770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79758-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519803/bq79758-q1-repeated-denial-of-access-bq79758-q1-documentation-fmed-autosar-cdd-safety-docs-etc

器件型号:BQ79758-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

这是阿里。 我来到这里是因为我似乎被困在试图访问 BQ79758-Q1的关键文档的环路中。 具体来说、我提交了多个访问以下资源的申请:

  • BQ797XX-Q1-FMED

  • AUTOSAR-CDD-SW

  • BQ79758-Q1设计

  • FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS

每次都不作任何解释而拒绝这一请求。 我还联系了 TI 的在线聊天支持、但我收到的指导只是"再次提交申请"。 不幸的是,重新提交只是导致另一种否认-没有明确什么是缺失或需要从我们的一方。

我们目前正在开发 BMS、并已选择 BQ79758-Q1作为解决方案的核心器件。 访问上述文档对于我们的设计、安全和软件集成工作的进展至关重要。

请有人帮助澄清重复拒绝的原因、并告诉我们可以采取哪些步骤来获取访问权限(如果有)? 在这一点上、即使只是了解标准也会非常有帮助。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们拒绝对我们安全文件夹的访问申请的主要原因有两个、一个是用户未注册官方公司电子邮件地址、另一个是由于没有与德州仪器(TI)签订有效的 NDA。 您能否确认这两项对您来说都不正确?

    谢谢!

    此致、

    Abigail Bueno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abigail:

    感谢您的澄清。 我已使用我的官方公司电子邮件进行注册。 我们还没有签订 NDA、但我们今天早些时候已经听说过台湾的 TI 销售经理、我们希望他能协助我们启动 NDA 流程。

    在此期间、如果有其他需要、敬请告知。

    谢谢、

    Ali