This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868U-Q1:LP8868U-Q1

Guru**** 2459770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519172/lp8868u-q1-lp8868u-q1

器件型号:LP8868U-Q1

工具/软件:

您好:

我已在 Simetrix 中安装了 LP8868模型、但仿真显示错误。

(输入文件 C:\Users\akanksha.upadhyay\Documents\Elements\design.deck、第15行:

x$U1 L1_N V1_P R3_N C1_P R3_N R3_N R3_N U1_OVP R8_P U1_FSET R9_N U1_TEMP 0 LP886x)

无法找到定义

中的"子电路 L1_N"

输入、包含或库文件。

谢谢、此致

Akanksha.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akanasha

    请在这里留下您的电子邮件、我将与您分享可以直接运行的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴志谦您好、

    这是我的电子邮件地址 akanksha.upadhyay@napino.co.in 

    请告诉我、该模型将在 Simetrix 或 simpleis 上运行

    谢谢、此致  

    Akanksha.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akanasha

    请检查一下。 需要与 Simplis 配合使用