This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505DB:DCP01系列电源模块问题

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517509/dcp010505db-problems-with-the-dcp01-series-power-module

部件号:DCP010505DB

工具/软件:

电源模块 DCP01系列、初级线圈和次级线圈的匝数比变化是否会导致初级线圈部分绕组短路导致次级线圈的输出电压增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、初级侧的绕组间导通短路最好会导致次级绕组电压降低。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对最终输出有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压可能会升高或降低、具体取决于短路发生的位置。 也许可以检查一个样本与另一个样本的比较情况、如果观察到差异、则调查可能发生短路的情况(高压击穿、潮湿、导线清漆击穿等)。  

    Steve