This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:TPS22964C EN 下降沿触发

Guru**** 2458610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519538/tps22964c-tps22964c-en-falling-edge-trigger

器件型号:TPS22964C

工具/软件:

您好团队

由于我们需要测量 LSW 关断时间、但我们会发现、当我们的应用中的使能电压约为0.85V 时、Vout (+VREG_CONN_IN=5V)会下降、

它不会映射数据表 VIL 值0.6V

其他电源轨应用的正常行为、仅在该电源轨上发生 Vout FALL>EN VIL

异常波形:

正常波形:

我认为这与 EN 下降速率有关。 您认为影响触发点是正常的吗?

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    查找 VOUT 与 VON 下降沿。  

    8.3 "建议运行条件"、取这些值中的最小值。 对于 VOUT :5V、它与获得的结果相匹配。

    谢谢

    Amrit