This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:可以省略这一行

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520050/bq25672-line-can-be-omitted

器件型号:BQ25672

工具/软件:

您好的团队、

数据表中有一个器件和主机 MCU 之间的连接示例。


如果我们想减少线缆数量、是否可以省略任何通信线路?
例如、"如果我们不使用运输模式功能、是否可以让 QON\保持未连接状态?"


此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:

    需要 I2C SCL 和 SDA。  默认情况下、/CE 可以接地、以启用充电。  /INT 和/QON 可以保持悬空。

    此致、

    Jeff