请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730 主题: TPS25762DQ1EVM 中讨论的其他器件
工具/软件:
SINK_EN 引脚转换到低电平有效状态的条件是什么?
我观察了 TPS25730EVM 上的 SINK_EN 和 PPHV 引脚行为。 该 EVM 配置为9V 最小电压(ADCIN1解码值= 1)和9V 最大电压(ADCIN2解码值= 1)。
当我连接一个能够提供9V 电压的 USB PD 源时、我看到 PPHV 上升到5V (vSafe5V)、然后 SINK_EN 从高电平转换为低电平、然后 PPHV 从5V 转换为9V
如果 SINK_EN 旨在启用下游负载、 则不应将该信号转换为低电平有效 之后 是否已从 PD 源收到 PS_RDY 消息? 在供电方达到 PD 合约中约定的电压之前、不会发送 PS_RDY 信号。
通道2:PPHV
通道3:SINK_EN
我的 PD 源是 TPS25762DQ1EVM。