This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:我可以&'t 获取当前&'m 目标。

Guru**** 2459650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516829/tps25751-i-can-t-get-the-current-i-m-aiming-for

器件型号:TPS25751

工具/软件:

您好的团队、

当我直接从 USB 适配器连接到平板电脑时、它会为9V/4.5A 充电、但当我将 TPS25751置于两者之间时、最大电流仅为9V/1.8A。
我想通过按如下所示设置、可以得到3A 的电流、但它只有1.8A 的输出。

此外、按如下所示进行设置时、即使设置为9V、也只有5V 的输出。
是否需要设置一些内容?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、供电方广播其能力、受电方请求其中一个广播的 PDO。  您是否有方法使用 PD 分析仪捕获 CC 线路、以了解广播的内容以及接收端请求的内容?   

    https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的答复。
    我正在考虑购买分析仪、但您还能告诉我什么?
    我怀疑电子标记是原因。
    我想我可以通过向 VCONN 施加电压来与电子标记通信、但我是否需要进行任何设置?

    如果我再次设置这条黄线、HAT 将会发生变化?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果要实现前面所述的9V/4.5A、则需要使仿真器能够报告超过3A 的电流能力。

    如果我再次设置这条黄线、会发生什么变化?

    APDO 的电流限制过冲固定为2.9A。   

    这仅适用于高级 PDO。  根据最新的 USBIF 规范、最后一个 PDO 必须是高级 PDO。  在此示例中、它是 SPR AVS。   

    此致、

    Chris