This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:GATE 引脚在启动时短接

Guru**** 2517330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520058/ucc28180-gate-pin-shorted-at-startup

部件号:UCC28180

工具/软件:

尊敬的团队:

我将经历未知门故障问题。 我在示波器上进行了检查、发现我的栅极到控制器接地引脚上的电压变为负值、但约为100ns、电压电平也在-100mV 至-1.25V 之间变化。 所以、我的问题是、最短的时间应该是多少。 还建议使用肖特基二极管。

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Munna:

    最好确定栅极变为负值的根本原因。 超出-0.3V 绝对最大额定值可能会立即损坏引脚。 肖特基二极管可能有所帮助、但您可能遇到布局问题。

    希望这对您有所帮助。