This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:EN 引脚的 VIH、VIL 值

Guru**** 2458670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520056/tps62130a-vih-vil-values-for-en-pin

器件型号:TPS62130A

工具/软件:

请提供我在红色框中标记的最大、最小值。

IC EN 引脚的 VIH、VIL 值的最大值和最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:  

    请提供我在红色框中标记的最大、最小值。

    以下是解码方式:

    VIH >= 0.65V

    VIL <= 0.45V

    0.2V 是迟滞。  

    此致、

    Gautam