This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65735:我可以并联使用其中两个吗?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519527/tps65735-can-i-use-two-of-them-in-parallel

器件型号:TPS65735

工具/软件:

大家好:

我有一个设计必须驱动四个 LC 百叶窗、由单个电池供电。

TPS65735非常适合、只是我需要四个 H 桥。 因此、我想将一个 TPS65735用于电源/电池管理、升压转换器和两个 H 桥。 在第二个 TPS65735中、我只想使用 H 桥。 我看到了两种实现这一目标的方法:

在第二个 TPS65735上、通过 BST-OUT 引脚为 H 桥供电、并使 IC 的其余部分保持未连接状态

2.将电池连接到两个 TPS65735、从而使用第二个上的升压转换器、但首先保留电池管理。

其中一种方法是否可行、或者是否还有另一种方法?

谢谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。  

    请 注意、TPS65735是我们的较早器件之一、因此支持可能有限。  
    这个采用多个 TPS65535的特定应用尚未经过测试。

    对于第一个选项、我会担心 BST_EN 为低电平、这可能会导致 H 桥保持在关断状态。
    当升压被禁用(BST_EN =低电平)时、H 桥会自动进入关断状态
    我建议启用升压转换器来避免此问题。  

    对于第二种方案、我认为这是一种更可行的可能性、因为可以 轻松地禁用充电器和其他功能。  

    请告诉我您的想法和反馈。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速回答时、可以找到比 Sarah 更好的答案。 祝你一切顺利,马特