This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:连接到速度控制器电容器等大电容器时、如何防止 BQ76952出现浪涌电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520057/bq76952-how-to-prevent-bq76952-from-inrush-current-when-connect-to-big-capacitor-such-as-speed-controller-capacitor

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我想知道 BQ76952是否首先连接到具有大电容器的速度控制器负载? 通常、 如果没有预放电电路、它会产生尖峰、当 BQ76952从负载(速度控制器)中移除、然后重新连接回负载或首次连接到负载时、此时放电 MOSFET 处于关闭状态、预放电 MOSFET 首先导通、以防止尖峰?  
另一种情况是当负载(速度控制器)保持连接到 BQ76952时、节气门 在未检测到电流 的情况下释放、然后当速度控制器处于全油门状态时、会消耗大电流、此时预放电 MOSFET 会首先打开吗?  

根据设备功能模式图, 在 正常模式下  ,当我释放油门,没有电流流动,这意味着低电流和系统更改为睡眠模式,当应用油门时,再次检测到电流,系统是否会立即改回正常模式  与主 MOSFET 关闭和预放电 MOSFET  先接通?  

SLUSE13B 文档第52页上 提到"当根据电流退出时、器件将快速启用 FET (如果 CHG FET 关断、或 DSG FET 处于源极跟随器模式)..."

"这是否意味着在 SLEEP 模式下、CHG 和 DSG MOSFET 都处于关断状态、而只有预放电和预充电 MOSFET 处于导通状态? 当 CC1检测到通过预放电或预充电 MOSFET 的电流高于编程的电平时、系统是否过渡到 NORMAL 模式、导通放电和充电 MOSFET、并在 DSG 和 CHG MOSFET 导通之前处理浪涌电流?

 

Danny