This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:电源正常信号无法正常工作

Guru**** 2644125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519298/lm73100evm-power-good-signal-not-working-properly

器件型号:LM73100EVM

工具/软件:

您好、

在一个定制电路板中、我使用 LM73100作为 ORing 器件来提供2个 USB 输入。 问题在于电源正常输出信号、通常按照设计正常工作。 但有时、即使输入为5.03V、输出为5.02V、PG 信号也会变为低电平。 不知道原因。 几次后、我们移除 USB 电缆、然后它开始正常工作。 任何想法什么可能是问题。 我附上了 LM73100的原理图部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    在这种情况下、PG 变为低电平(ORing)的最可能原因是反向电流阻断。 您是否在非常靠近器件引脚的地方进行探测? 您能尝试进行尖端和接地筒测量吗?

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    PG 信号通过一个22 Ω 串联电阻路由到微控制器、以了解是否连接 USB 电缆的状态。 我在控制器附近进行测量。 您在原理图中看到了任何问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suraj:

    当我提到在器件附近探测时、我指的是探测器件附近的 Vin 和 Vout。

    Unknown 说:
    但有时、即使输入为5.03V、输出为5.02V、PG 信号也会变为低电平

    此致、
    Arush