This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:开关频率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519871/lm5122-q1-switching-frequency

器件型号:LM5122-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前使用 LM5122-Q1双相升压控制器进行设计、其规格如下:  
输入电压:12V  
输出电压:36V  
相位数:2.
总负载电流:12A (每相6A)
所需的开关频率:500kHz
在使用 Webench 评估设计时、我注意到它不允许选择高于250kHz 的开关频率。 我想了解 LM5122-Q1是否可以在上述条件下支持500kHz 工作频率、以及在该频率下是否需要了解任何具体的注意事项或限制。   

期待您的指导。

此致、

Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我没有看到控制器侧的限制、这些限制不允许500kHz 的开关频率。

    如果 webench 似乎没有提供所需的设计参数、我建议改用快速入门计算器。
    https://www.ti.com/tool/download/LM5122-BOOST-CALC

    您还可以查看现有的参考设计、例如以下参考设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP9595

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas