This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:数据表错误打印的封装尺寸

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518838/lmr14020-q1-datasheet-misprint-on-package-size

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030-Q1

工具/软件:

第一页上的软件包尺寸似乎有误打印。 您能提供固定的数据表吗?

此致、

Ikeno   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、lkeno、

    该器件提供两种不同尺寸的 DDA (8引脚)和 DPR (10引脚)封装。 请详细说明您的疑问吗?

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DPR (10引脚)尺寸在扫描床上有"4mm x mm"、这应该是"4mm x 4mm" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sho、

    感谢您指出。 我现在已经注意到了。 是的、它应该是4mm*4mm。  我们可以通过 LMR14030-Q1数据表进行确认。 我将 与相关团队联系以进行更正。

    谢谢

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的答复。 客户需要此文档、我们预计何时需要修改版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 LMR14030-Q1数据表进行确认。 两者都具有相同的封装 DPR (WSON、10)

    我将在内部检查时间线以获取修订版本。