This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:有效电流限制

Guru**** 2797725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519827/tps2597-active-current-limit

器件型号:TPS2597

工具/软件:

您好的团队、

我目前正在评估 TPS25970ARPW。  我将电流限值(ILIM)设置为0.82A。

我使用电子负载验证了在0.8A 负载电流值下启用了有效电流限制、如下图所示。

但是、当 I 将输入电流斜升至0.83A 时、 Vout 降至0V、然后以190ms 的间隔启动"自动重试"。

看来、此行为与主动电流限制的操作不一致。

这是否视为正常运行?

最好的、Shinoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinoda-san、

    您使用的是 CC 负载。 您能在 CR 模式下重试一下吗?

    在 CC 模式下、负载充当恒流阱、器件充当恒流源、但这些设置为不同的值、因此这可能会导致意外行为。

    此致、
    Arush