This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:VIN:90V-264V、Vout:12V/4A、带电缆 AWG 16 120cm、效率超过90%

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519167/ucg28826-vin-90v-264v-vout-12v-4a-with-cable-awg-16-120cm-efficiency-over-90

器件型号:UCG28826

工具/软件:

您好、专家:

我是否可以知道在以下要求中是否可以使用 UCG28826? 非常感谢!

条件:  

VIN:90V-264V、Vout:12V/4A、带电缆 AWG 16 120cm、4点负载下效率超过90%。(10%/25%/50%/100%负载)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    是的、器件在90V 至264V AC 的输入电压范围内可以支持12V/4A、但请您澄清一下、通过 AWG 16 120cm、您是想使用120cm 长的一股 AWG 16线形成变压器初级绕组吗?

    此外、如果可能、请提供有关变压器设计的更多详细信息、例如您计划使用哪个变压器磁芯。