This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340:在 Simetrix 中运行时出错

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519344/tps55340-tps55340-error-when-running-in-simetrix

器件型号:TPS55340

工具/软件:

您好:

我尝试使用 Simetrix 9.10对 TPS55340升压转换器进行仿真。

导入 SLVM589A 文件夹中包含的*。lib 文件后、我可以导入该组件并为其创建符号。

但在我尝试运行瞬态仿真时、瞬态仿真失败。

它会产生以下错误:

***警告***型号'TPS55340_transi.R_U8_R3':未知参数'DEV'
.model R_U8_R3 RES R=1 dev=47%

我试图删除"dev=47%"然后我得到了另一个错误:

design.net (12):..
***错误***声明参数"S"时出错