This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023纹波频率

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519767/tps61023-tps61023-ripple-frequency

器件型号:TPS61023

工具/软件:

大家好!

我最近使用了 TI WEBENCH Power Designer 进行采用 TPS61023的参考设计。

我的要求是:

对于3.2-4.7VDC 输入、5.5VDC 输出@ 1A。

使用建议的元件布局(TPS61023数据表第10节)的建议设计和参考材料、我生产了一个 PCB:

在测试 PCB 时、我看到比预期的输出电压~5.7VDC、并且在~1A 负载下在+5.5V 节点上测得的纹波约为60mVpk @ 58kHz。

这个纹波频率对我来说没有意义、我想它应该是~1MHz。 尽管  负载 ~1A、器件是否仍可以在省电模式下运行? 数据表似乎没有为省电模式提供开关频率、但我不会假设开关频率如此低。

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Timothy:

    看起来器件在省电模式下工作。 输出电压上是否确实添加了1A 负载?

    VIN 引脚上的实际 Vin 是多少?

    您还可以测量电感器电流以进行进一步检查吗? 电感器电流将包含更多信息。

    此致

    Lei