This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:是否可以满足 EN55022要求?

Guru**** 2502115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS63710EVM-811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518618/tps63710-is-it-possible-to-meet-en55022-requirement

器件型号:TPS63710

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS63710而不是 LTM4651、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我正在考虑将 LTM4651与 TPS63710替换电源。

・Vin=9V
Δ V=・-2.8V
・Imax=600mA
・它用于放大运算放大器、放大光学传感器的模拟信号并将其输入到 AD 转换器。

LTM4651具有低噪声、符合 EN55022B 要求。

TPS63710是否也符合 EN55022B 标准?

如果 TPS63710满足 EN55022、则可以考虑将其替换。

我谨请大家就是否可以替换该文件以及需要指出的任何要点发表任何意见。
如果可以更换、将具有很大的成本优势。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi