This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:有关 EMI/EMC 合规性的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM84338, TPSM863252, TPSM63603, TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519393/tpsm863252-query-regarding-emi-emc-compliancy

器件型号:TPSM863252
Thread 中讨论的其他器件: TPSM63603、TPSM84338、 TLVM13610

工具/软件:

您好、

我对的 EMI/EMC 和其他法规合规性认证有疑问 TPSM863252 同步降压电源模块。

目前、我们的设计使用 TPSM63603 标准的电源模块 EN55011辐射发射 且额定值符合标准 CISPR 11和 CISPR 32 B 类发射 要求。 我们正在考虑将其替换为 TPSM863252 继续讨论。 但是、在查看其数据表后、我们找不到任何提到相应的认证或合规性信息的地方。

请您确认是否存在 TPSM863252 是否已通过 EMI/EMC 或其他相关监管标准测试? 如果是、请提供认证详细信息或任何可用的支持文档、我们将不胜感激。

此外、我们还确定了另外两种可能的替代方案— TPSM84338 TLVM13610 。 能否说明在 EMI/EMC 合规性和监管认证方面、这些模块中的任何一个是否可以用作 TPSM63603的合适替代产品?

这些认证对于确保我们的最终产品遵守所需的监管标准至关重要、敬请给予您的支持以澄清这一点。

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    Unknown 说:
    您能否确认 TPSM863252 是否已通过 EMI/EMC 或其他相关监管标准测试? 如果可以、我们非常感谢您提供认证详细信息或任何可用的支持文档。

    它未通过 CE/RE 的 EN55022/CISPRE 监管标准。 此设备属于 MVB 系列、而您使用的产品属于 WVB 系列。  

    Unknown 说:
    此外、我们还确定了另外两种可能的替代方案 TPSM84338 TLVM13610 。 能否说明在 EMI/EMC 合规性和监管认证方面、这些模块中的任何一个是否可以作为 TPSM63603的合适替代产品?

    TPSM84338没有。 TLVM13610在内部通过了 CE 和 RE。 内部报告如下: https://www.ti.com/lit/ug/slvucn1/slvucn1.pdf

    Unknown 说:
    这些认证对于确保我们的最终产品符合要求的监管标准至关重要、我们非常感谢您对这方面的支持。[/报价]

    我们的理解是、整个系统有助于 CE 和 RE。 从整个系统的角度来看、降压转换器简直就是一粒沙子。 如果问题不在您的情况下、请纠正我。

    此致、

    Gautam