This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913RPUR 电压检测

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519839/tps62913-tps62913rpur-voltage-sensing

器件型号:TPS62913

工具/软件:

您好、  

我尝试对  TPS62913RPUR 的 Vin 电压执行电压检测。 Viin 电压连接到多路复用器 TPS62913RPUR。  

是否有简单的电压检测电路、您建议使用该电路来执行 Vin 电压检测?

将会 使用一个简单的分压器吗?  

Rgds

仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIM:  

    最大 Vin 为17V、分压器应 足以进行电压检测。   

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有关于电阻值的建议? 它应该是 K Ω 还是欧姆级?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终为10/100s 千欧。