This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61073:需要建议

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS61073, TLV61070A, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519720/tps61073-need-recommendation

部件号:TPS61073
主题中讨论的其他器件:LM27761TLV61070A、TPS61023

工具/软件:

我一直试图让几个 TI 芯片在试验电路板上工作、但运气不好。 我需要一个升压和逆变器芯片。 两者都需要进行调节。 我使用3.3节锂聚合物电池为器件供电。 它拉不会超过30mA。 需要建议使用能够处理负载(包括余量)的升压和逆变器芯片。 我决定系统需要+/- 5伏电压。 我的电流设置在3.0伏下工作、但我添加了一个需要5伏电压的 RGB LED。 我拥有适用于新5V 设置的 TPS61073和 LM27761芯片、我尝试了这些芯片但没有成功。 最有可能是因为芯片采用了试验电路板和高开关频率。 我已经阅读了这些芯片上的一些线程、并正在寻找更好的选项。 在设计的下一个阶段是制造一些原型 PCB 来正确测试芯片。 如有任何建议和建议、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您已经注意到、升压和逆变器器件是采用高开关频率的器件。 即使对于专门设计的 EVM、我们也会仔细布局该板。  

    我认为很难让它们 在试验电路板上正常工作。

    您选择的器件可以生成 ±5V 的电压。 嗯、对于升压转换器、如果选择 TPS61073没有特殊用途、推荐的器件是 TLV61070A 或 TPS61023。

    有关 原型 PCB、请参阅官方 EVM 以了解布局。 我相信它们在 PCB 上效果良好。

    此致

    Lei