This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:-15V/8A 输出 Rfbt/Rfbb 值?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, LM25148, TPS62918, TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516851/tpsm63610--15v-8a-output-rfbt-rfbb-value

器件型号:TPSM63610
Thread 中讨论的其他器件: LM25148TPS62918TPSM63606

工具/软件:

​​我应该使用哪些 Rfbt/Rfbb 值来获得-15V/8A 的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用    数据表的表7-1中的 RFBT = 100 kΩ 和 RFBB = 7.14 kΩ。 具有相同比率的任何其他值也应该正常(只要它们处于几千欧到几百千欧的相同范围内)

    您能否指定应用中的最大负载电流? 是8A 还是3A (在原始帖子中)?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载高于预期。 因此、3A 是不够的、因此需要一个具有足够容量的器件。 8A 应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是个问题。 当在 IBB 配置中使用降压转换器来获得负输出时、流经电感器的实际电流高于输出电流、IL = x (1 +|VIN|/(效率 x VOUT))。 因此、要将15V 转换为-15V、您需要超过实际输出电流两倍的额定电流、从而为效率留下一些裕度。 这就是为什么我建议 使用 TPSM63610的原因、这是原始线程中提到电流为3A 的8A 器件。

    如需了解更多信息,请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf

    因此、如果所需的输出电流为8A、您将需要大约20A 的器件电流(假设效率为70%)。 您 可以 了解 使用外部 FET 的控制器、如 LM25148

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑的是 TPS62918负电源、而不是 LM25148。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我不能使用 TPS62918、因为它的输出较低、因此我计划使用 TPSM63606SRDLR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输出电流为8A、 TPSM63606SRDLR 也将不工作。 要将15V 转换为-15V、您需要将输出电流的两倍以上(根据我上面给出的公式)。 对于 TPSM63606、您可能会获得大约2.5A 的输出电流。

    对于8A 时的15V 至-15V 电压、您需要一个电流约为20A 的器件。 即使使用控制器、在单相中也很难实现这一点。 我认为最好的解决方案是使用多相转换器。 在本例中、使用2x706A0可提供2x10A 电流和良好的 VIN 裕度。

    此致、

    Niranjan