This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:我对数据表中的布局有疑问。

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519168/tps54394-i-have-an-issue-about-the-layout-in-the-datasheet

器件型号:TPS54394

工具/软件:

嗨、我对数据表中16-17页的布局有疑问、IC 的 SW 引脚连接到 电感、该电感不在顶层、而是内层、为什么这样做?  我观察到其他直流/直流芯片的 SW 引脚和电感器接线位于同一层、所以 我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这样、 模拟和非开关元件就会远离开关元件(物理上远离同一层、电气连接在底层或内层)。 我可以考虑的另一个方面是尽量减少辐射发射。  

    Unknown 说:
    我观察到其他直流/直流芯片、其中 SW 引脚和电感器接线位于同一层、因此 我很困惑。

    您也可以很好地使用此实现、具体取决于您的应用程序和合规性要求。 这是一个非常旧的器件、因此针对该器件的建议可能成立-我不了解历史记录、但我们来遵循所记录的内容。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、但不会以这种方式钻孔来引入更多的寄生参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    取决于与引入寄生效应相比它提供的优势。 您可以根据系统做出决定。