This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:每通道电流和 WQFN 的 I2C 选项

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519492/lp8556-current-per-channel-and-i2c-option-for-wqfn

器件型号:LP8556

工具/软件:

您好、

我正在寻找满足以下要求的 LED 驱动器:

  • LED 数量 : 4.

  • LED 正向电压 :22V

  • 每个 LED 的最大电流 :45mA

LP8556 非常适合此应用。 但是、我注意到数据表中有一些相互矛盾的信息:

  • WQFN 封装 在表格中(第3页)仅作为支持列出 每个 LED 的23mA 它提到了这一点 仅 PWM 控制  不可用。

  • 另一方面、 电气特性 段指定了相关内容 每通道50mA 引脚说明 包括 I ² C I²C 引脚

有人能解释一下是不是 LP8556SQE-E08/NOPB 器件:

  • 均匀性 每个 LED 的45mA 、和

  • 提供 I²C 控制 或仅限于 仅 PWM 模式 结果呢?

如有任何澄清或见解、我们将不胜感激!

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saran

    我们的专家会稍后回复您。