This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:在反馈环路中使用 DAC

Guru**** 2511075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519531/tps552892-using-a-dac-in-feedback-loop

器件型号:TPS552892

工具/软件:

尊敬的工程师:

在以下设计中、我计划用 DAC 替换电阻器 Rfb、以生成1V 至20V 可调输出电压、而输入电压固定为12V

e2e.ti.com/.../0257.TPS552892.pdf

请告诉我这是否可行、如果您对如何实现 DAC 以及要使用哪个 DAC (器件型号)有任何建议、请告诉我?

此致、

Behnam