This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:请推荐 LED 驱动器。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519281/tps61165-please-recommend-an-led-driver

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61169

工具/软件:

电源:锂离子电池(3.7V、3000mA)
LED:IF = 700mA、VF = 1.8V (3个 LED 串联)

我打算使用电池作为电源。
您能推荐一款具有适合上述规格的升压(升压)功能的 LED 驱动器吗?
请排除 BGA 型封装。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可使用 TPS61165或 TPS61169。

    此致、

    Hongjia