This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:STAT1和 STAT2逻辑问题

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518994/bq25750-stat1-and-stat2-logic-question

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好、

有人能解释一下  数据表中 STAT1和 STAT2表8-6的"开启"和"关闭"含义吗?  关断是意味着输出被拉至低电平、还是意味着开漏 FET 关断、因此输出为高阻态?

此致、
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    "开启"表示输出被拉至低电平。 当 STAT1和 STAT2关闭时、应通过10k Ω 上拉电阻将引脚上拉至高电平。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!