This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:38V 输出。

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519524/lmr36506-q1-38v-output

器件型号:LMR36506-Q1

工具/软件:

如需一些帮助、请点击此处。  想使用这个小型开关稳压器:lmr36506RS3QRPERQ1

电源输入为12V (schotky 后~11.8)。  我已经验证在 VIN (p4)和 EN/UVLO (P3)上都出现11.8V。  它们在 PCB 上连在一起。  我的测量值在输出端约为380-400mV。  现在使用相同的结果在两个 PCB 上尝试了该电路。

输出电压非常接近使能引脚的阈值、这让我想知道我还没有注意到电路有问题。

感谢您提供的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    VCC 应将一个1uF 电容器连接到 GND。 这是为了稳定内部稳压器并为其余电路供电。   

    谢谢、

    Richard