This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435:输入引脚上拉/下拉电阻器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518423/tps3435-inputs-pins-pull-up-pull-down-resistors

器件型号:TPS3435

工具/软件:

输入端是否有上拉或下拉电阻? [MR、WDI、WD-EN、SET0/1]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    MR 在 VDD 上有一个100k Ω 上拉。

    WDI、WD-EN 和 SET0/1悬空、必须从外部驱动。

    谢谢、
    Joshua