This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3707:关于 TPS3707的看门狗激活方法

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518374/tps3707-regarding-the-method-of-watchdog-activation-for-the-tps3707

部件号:TPS3707

工具/软件:

您好、我有关于 TPS3707的应用相关问题、需要您的帮助。

问题如下:

在其中的配置中  TPS3707的 WDI 引脚  连接到 FPGA GPIO 引脚、即  WDO 引脚  连接到自己的子模块  MR 引脚  复位引脚  用作其他电路的全局复位信号输出、会出现以下情况:

板首次上电时、TPS3707通电、但 FPGA 尚未驱动 GPIO 引脚(即 WDI 信号既不会保持高电平、也不会保持低电平)。

  1. 默认 WDI 状态 : TPS3707的 WDI 引脚的默认电气状态是什么(例如弱上拉、下拉或高阻抗)?

  2. 看门狗激活

    • 在这种情况下、是否会激活看门狗计时器?

    • 什么是  器件的响应  是否需要看门狗激活(例如、从高电平到低电平、从低电平到高电平的转换、或者其他情况)? 请列出所有要求。

  3. 防止激活的配置 :如果主处理器打算在初始加电期间避免激活看门狗,应如何配置 TPS3707或如何管理 WDI 信号?

请针对这些问题提供详细的技术解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    1.我需要在实验室中确认默认 WDI 状态、但 它是将悬空的输入引脚。

    2.当 WDI 引脚悬空时,看门狗计时器不激活。

    3. WDI 应保持在悬空状态以避免在 启动期间触发 WDO。

    谢谢、
    Joshua