This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:设计/原理图审查

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518544/tps23755-design-schematic-review

器件型号:TPS23755

工具/软件:

随附的是 TPS23755EVM-894的修改版本。  

我进行了一些器件更改、以减少 BOM 数量。

专为具有无缝转换的双输入而设计。 适配器作为主适配器。

当适配器打开时、LED 和 LED 电阻器用作 PoE 的负载。

原理图看起来是否正常? 您看到任何明显的问题吗?

如果我将 D1更改为更高的值、 系统是否可以使用 24路适配器输入?

e2e.ti.com/.../tps23755_2D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-US 今天关闭。 请允许对您的查询进行延迟的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derik:

    感谢您联系我们!

    1.建议安装 D18  

    2. C112最好是电解电容器

    3. D4和 D3建议的肖特基二极管电流大于3A  

    4.为了实现无缝转换,当前的第2侧虚拟负载维持功率特征电路不工作。 如果需要、您可以参阅 EVM  

    5.第二个适配器电压最好与 ORing 应用的 PoE 12V 输出相同或非常接近。 24V 可能需要进行降压。

    此致、

    DIAN