This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015FBRNXR LMR33630ARNXR LM63625DQDRRRQ1 LMR36006AQRNXRQ1 LM43601PWPR

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518331/lmr36015-lmr36015fbrnxr-lmr33630arnxr-lm63625dqdrrrq1-lmr36006aqrnxrq1-lm43601pwpr

器件型号:LMR36015

工具/软件:

我将使用一个12VDC 的主电源、同时使用板载电源。 电源设计要求包括:

 

SUPPLY

测得的电流

设计电流-

包括针对可能的要求更改的大裕度 Blush

+5.0VDC

149mA

500mA

+3.3VDC

88mA

300mA

+1.8VDC

< 10mA

50mA

-5.0VDC

-1.54mA

-25mA

-12.0VDC

-1mA

-25mA

 

选项?

  1. 通过+12VDC 主电源运行的单个开关
  2. 从12VDC 切换到+5VDC 和+3.3VDC、具有 LDO
    1. 关闭+5V 以生成线性+3.3V、但这是最坏情况下生成和浪费的~0.51W
    2. 关闭+5V 或+3.3V 开关以生成+1.8V。 热影响不大、但仍会影响效率。
  3. 负电压有多大
    1. 反相开关或接地输出正开关
    2. 开关电容器电压逆变器
      1. 除非我使用 LDO 负线性稳压器、否则效率不会高、但会降低。

目标是

  • 来满足这些要求
  • 电路板面积小
  • 合理的效率–相邻的测量板接收产生的任何热量
  • 产生低热量
  • 接近零负载电流而不出现振荡
  • 能够提供上面提到的具有裕度的电流电平(仅以防…μ A) 任何事情。

你们是否有任何"令人兴奋的全新"多输出 IC 可满足需求、提供现成的推荐或组合?

所有的建议都得到了满意的接受。    Blushμ s

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    遗憾的是、我并不了解单输入、多输出降压转换器、因此您提到的上述转换器可能适用于正降压转换器轨。 主要差异发生在负输出下、在这种情况下、器件的额定值需要是输入电压与输出电压绝对值之和、即 Vin + Vout。

    另一项要求是在 FPWM 模式下运行。 大多数器件应能够在这些要求下运行。  

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的答复。 我见过一些芯片、多个电感器转换器、所以我会继续进行研究。 FPWM 的缺点是轻负载时效率较低、这一点我一定会看到。

    对于低电流、负电压、您是否推荐任何经过良好调节(例如1mA 至25mA)的开关电容器电压逆变器?

    感谢你的帮助。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、这是假设您并不是 FPWM 是"快速 PWM"或"理财规划和财富管理"。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我不太熟悉开关电容器电压逆变器、但建议您先谈谈这里的一些开关电容产品: www.ti.com/.../products.html

    这里的 FPWM 是指强制脉宽调制:)。  

    希望它有所帮助、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Richard。 我将按照您的建议讨论开关电容器产品主题。

    再见。