工具/软件:
您好、我正在2S1P 电池组上使用 BQ40Z50-R2、目前已发现电池在放电期间突然触发 PF 保护的异常情况、并且我的 gg.csv 文件未启用 PF 保护。 这种异常情况可以重现。 我已经记录了此异常过程的日志、请帮助我分析原因是什么、以及设备是否损坏、因为之前的电池电量耗尽。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我正在2S1P 电池组上使用 BQ40Z50-R2、目前已发现电池在放电期间突然触发 PF 保护的异常情况、并且我的 gg.csv 文件未启用 PF 保护。 这种异常情况可以重现。 我已经记录了此异常过程的日志、请帮助我分析原因是什么、以及设备是否损坏、因为之前的电池电量耗尽。
您好 Anthony、
我的电池包使用 TS1收集电池电芯的表面温度、而不是 TS2~TS4。 现在、通过 Battery Management Studio 清除 PF 故障位置并再次对其放电后、这种异常情况将每使用2-3分钟重复一次。 此外、我没有打开 UTD 和 OTD 保护、也没有启用 PF 保护。 这些可从 gg.csv 文件中读取、但在异常发生后、出现了许多 PF 故障位置。 请协助分析这种异常现象。 谢谢!
您好 Anthony、
我的电池组用于无人机、这是正常室外飞行期间发生的异常情况。 经检查发现、电池电量监测计具有各种异常保护。 清除后、也可以通过在室内环境中模拟放电来重现此现象、如随附的日志中所示。 因此、在整个过程中、温度环境都是正常的。 日志数据的温度突然从27 °C 更改为192 °C、并且在连续收集后、突然从192 °C 更改为27 °C。这应该是 NTC 数据收集中的错误、因为内部温度收集是正确的。 问题不在于温度、其他 PF 异常的主要原因是什么?