This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:主题:BQ34110的 CEDV 数据收集和 GPC 过程说明、没有仿真工具和 BQ34110软件。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519481/bq34110-subject-clarification-on-cedv-data-collection-and-gpc-process-for-bq34110-with-out-simulation-tool-and-bq34110-software

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

感谢您分享有关 Gauging Parameter Calculator (GPC)的 CEDV 数据采集的摘要和指导。

我想阐明关于我当前设置的几点以及如何最好地继续:

我正在使用 BQ34110电量监测计 IC、该电量监测计通过 I2C 与 STM32F030CCT6微控制器连接、用于读取充电状态(SoC)、电流和电压等电池参数。 但是、我没有 TI 的 BQStudio 软件或 EVM 硬件、它们通常用于生成 GPC 工具所需的日志文件。

请您指导我如何:

仅使用我现有的基于 I2C 的设置来生成必要的放电日志文件?

在不使用 BQStudio 软件或 EVM 电路板的情况下使用 BQ34110实现精确的 SoC 估算?

了解每个基于 CEDV 的电量监测计 IC 是否都需要这一完整的数据收集和 GPC 调优过程、以实现可靠的性能、或者在某些情况下、默认设置或配置是否足以满足典型电池的需求?

对于有关如何完全通过微控制器日志记录来收集所需数据的任何帮助或文档、我们深表感谢。
并且、该 GPC 计算对于应用中使用的每个 BQ34110电量监测计 IC 都是必需的、我们可以直接在没有 GPC 的情况下使用它、具体过程是什么。

期待您的支持。

此致、
Vasthi 仪器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    建议至少在测试阶段使用 EV2400和 BQStudio、因为我们的工具链主要封装在 bqStudio 中。 否则、您只需使用技术参考手册来确定要读取/写入的参数。  

    此致、  

    Jonny。