This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:此电量监测计与 Zn-MnO2技术相匹配

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519528/bq35100-this-fuel-gauge-is-matched-to-the-zn-mno2-technology

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

您好、

我想知道是否可以使用 BQ35100来监测采用 Zn-MnO2技术的2S3P 不可充电电池包、输出电压为3V?

如果没有、请您向我发送一些参考资料。

提前感谢

Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Houdali、

    为了验证该电芯是否可与 BQ35100搭配使用、您需要使用 GPCCHEM 工具来查看此电芯化学成分是否有 chemID。 通常、对于该电量监测计、我们建议使用初级锂电池。

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM