This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20的功率耗散

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518951/tps7a20-power-dissipation-for-tps7a20

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

你好、团队

我们想知道功率耗散、如果 Vin 3.3且 Vout 为2.8V、Iout = 65mA

根据数据表公式、我们得到0.0325、

但元件在65度时无法正常工作。

请提供提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    功率耗散(Pd)=(VIN - VOUT) x I_load =(3.3 - 2.8) x 0.065 = 0.0325W

    Unknown 说:
    、但组件在65度时失败。
    1. 您认为失败是什么意思? 您看到了什么行为?
    2. 环境温度还是器件外壳温度是65度吗?
    3. 您使用哪种封装(DBV、DQN、YCK 或 YCJ)?

    此致

    Ishaan