This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:TPS23881B 初始化

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518227/tps23881b-tps23881b-initialization

器件型号:TPS23881B

工具/软件:

您好、

我想知道是否可以将通道1用于 PoE+端口1 (802.3at: 2线对30W)、将通道2和3用于 HiPoE 端口2 (802.3bt 4线对60W)  
如果是、请告诉我如何初始化寄存器。
提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们的团队正在度假、因此请注意、在我们提供反馈之前、可能会有一些延迟。

    此致、  

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    感谢您的耐心。  

    因为通道捆绑在4线对警察中。  建议  对802.3at:2线对30W 端口使用通道1。 输出和通道3和通道4 组成。  

    当电源 关闭->接通时、寄存器将进行初始化。 也可以手动加载 SRAM 来初始化它。  

    此致、

    DIAN