This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20:为单层 PCB 寻找具有低噪声的固定输出 LDO

Guru**** 2651865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519465/tps7a20-tps7a20-looking-for-fixed-output-ldo-with-low-noise-for-single-layer-pcb

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

HII 团队、

我正在寻找一个 LDO 将电压从5V 降至3.3V、而我正在寻找一个非常小的 IC 封装。 固定输出电压 LDO 适用于我、没有任何 FB 选项。 我将在 LED 板中使用 LDO、这样 IC 应该具有良好的散热特性。

负载电流为10 mA、 我们在此工程中使用1层 PCB、请推荐采用合适封装的合适器件。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    TPS7A20应该能够在此处工作、即使在1x1塑料封装选项(TPS7A2033PDQNR)中、也可以进行单层布局。 我们的 通用 EVM 中提供了此1x1封装的单层布局示例 、其中 GND 引脚和散热焊盘连接在一起、以便可以实现单层布局、如下面的图7所示:

    此致、

    Andres