This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882B:TPS23882B1RTQR:未按预期通电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502643/tps23882b-tps23882b1rtqr-not-powering-on-as-expected

器件型号:TPS23882B

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在我们的 POE 设计部分中使用了 TPS23882B1RTQR。

我们参考了  TPS23882EVM 使用指南、其设计与参考设计完全一致。  

请查找随附的原理图以供参考。

接通电源并连接48V 之后、我们观察到如下

RJ1_CT1:为 48V、这是正常的

在 RJ1_CT0 :我们应该在正确连接后得到0V ,但我们得到 22-27V。  

CH2_GATE:0.4V、 CH2_SEN:0.4V、 PSE_N2从22-27V 切换。  

请指导我们。

此致

Gurue2e.ti.com/.../PDF_2D00_EPCB_2D00_9038_2D00_O_2D00_00_5F00_texas.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    我将对此进行研究并在今天作出答复。 谢谢!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    探测端口时、应探测 RJ1_CT0和 RJ1_CT1。 这将是您的差分信号、您不应在接地之间探测这两个信号。  

    另外、从原理图上看、磁性元件或接线错误。 以太网磁性元件的 CMC 应仅位于数据侧、而不是电源+数据侧、这正是您当前拥有的。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉晚才回复。 由于一些不可避免的情况,我无法从我的结束

    关于查询,请查看以下图片:  

    根据参考 J2、在我们的原理图中、它来自 MAG1_D[3:0]P/N

    放置正确

    根据基准 J3、在我们的原理图中为 H11

    请在下面找到原理图和图像。

    我还将在早些时候对您进行调查和更新。

    此致

    Guru

     e2e.ti.com/.../7127.PDF_2D00_EPCB_2D00_9038_2D00_O_2D00_00_5F00_texas.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    当您能够捕获时、请告诉我波形捕获的结果。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉晚才回复。 在使用 RJ0_CT1探测 RJ0_CT0时、请找到我们的观察结果

    我们已连接48V 电源、并将12V GND 和48V GND 短接。  处于开路状态、没有连接  我们发现了该观察到的任何内容  

    请找到以下波形。

    当我们将 RJ45与 POE 测试仪连接时、我们发现以下观察结果:  

    在 POE 测试仪中、我们还在 POE 测试仪中找到了以下图像。

    请指导我们。

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    此外、为了进行调试以手动导通 MOSFET 或绕过 MOSFET、我们得到了以下观察结果

    已完成返工:  R12 直接接地/接地短路。  

    然后我们得到了以下观察结果。

    电路按照我们的要求工作。 需要您的支持。

    此致

    Guru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    我已经过渡了角色、并将其重新分配给我们的一位 PoE 专家来帮助解决问题。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    请检查以下各项、并告诉我它是否仍然无法正常工作。 谢谢。

    1.数据变压器通常使 PoE 在没有共模扼流圈的一侧。 由于 PoE 电流为 CM。请咨询 H6096NL 供应商。



    2. Bob Smith 接线端子通常在接地接地之间有一个>2kV 的电容



    3、/RESET 更具有放电回路。 可以短接 D8。



    4.请将未使用的开尔文检测短接至 AGND



    5.如果您没有与 PSE_OSS 的网络连接、则可以使 OSS 保持断开状态(DNP R4)

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.数据变压器通常使 PoE 在没有共模扼流圈的一侧。 由于 PoE 电流为 CM。请咨询 H6096NL 供应商。

    我们正在与供应商沟通。 我们将尽快更新您。

    2. Bob Smith 接线端子通常在接地接地之间有一个>2kV 的电容

    我们 在 C241、C242、C243、C244、C237处使用1210GC102KAT2A–1000 pF±10% 2000V (2kV)陶瓷电容器 X7R 1210电容器 C238、 C239、C240

    3、/RESET 更具有放电回路。 可以短接 D8。

    按照建议进行返工。

    4.请将未使用的开尔文检测短接至 AGND

    由于该器件采用 QFN 封装、因此无法实现。 是否有替代方法、或者是否必须进行返工。

    5.如果您没有与 PSE_OSS 的网络连接、则可以使 OSS 保持断开状态(DNP R4)

    按照建议进行返工。

    即使在返工后、POE 部分也无法正常工作。

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.数据变压器通常使 PoE 在没有共模扼流圈的一侧。 由于 PoE 电流为 CM。请咨询 H6096NL 供应商。

    H6096NL 支持 4PAIR PoE 75W

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    感谢您的答复。  

    1.它不是关于数据变压器的额定功率。 您可能需要知道哪一侧(左侧或右侧)用于 PoE +数据、哪一侧仅用于数据。   

    端口开路并连接时、您能否获得 Q1和 Q2的 Vds 和 Vgs 的波形? FET 行为似乎很奇怪。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查找连接和未连接条件下 Vgs 和 Vds 的 Q2波形。

     未连接 POE 测试仪时的 Vg_Vs。

    连接 POE 测试仪时的 Vg_Vs

    未连接 POE 测试仪时的 Vd_Vs

    连接 POE 测试仪时的 Vd_Vs

    此外、我们还按照随附的图像使用应用程序

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请忽略先前的波形。

    在电路板上、我们有 GND 和48V_GND、上述波形是在不使接地短路的情况下捕获的。 请查找接地短路的波形。

    未连接 POE 测试仪时的 Vg_Vs

    连接 POE 测试仪时的 Vg_Vs

    未连接 POE 测试仪时的 Vd_Vs

    连接 POE 测试仪时的 Vd_Vs

    未连接 POE 测试仪时的 RJ1_CT0和 RJ1_CT1

    连接 POE 测试仪时的 RJ1_CT0和 RJ1_CT1

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    感谢您的快速答复。 我会在本周之前回复您。

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在调试时、我们观察到 CDS16403 (Vds =最大25V)器件已放置。  

    根据我们的电路、Vds = 48V (安装 MOSFET 时容量的两倍)、因此我们正在考虑这是个问题、由于 Vds 较高、MOSFET 损坏且栅极结崩溃。 得到 VG = 0V、Ve = 0V。  

    我们正在继续开发新的 Gerber、为安全起见、我们会对其进行更新并分享原理图以供您参考。 请查看并分享反馈。  

    我们将尽早分享更新后的原理图。

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:  

    我 目前不在办公室。   稍后会回来。 感谢您的耐心。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:  

    感谢您的更新。 是的、FET VDS 额定值是端口电压异常的原因。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    现在、我们将移除安装的 FET Q1、Q2。 并希望将芯片组从自主模式更改为 I2C 模式。 通过 I2C、我们希望手动启用栅极、并检查 VG 引脚的电压(VG 焊盘处于开路状态)、以便确保在下一个版本中其正常工作、电路板中不会出现其他问题。  

    因此、根据数据表和原理图、我们使用地址0x20。 但我们仍然无法检测到芯片组。 请支持我们,什么将是 CHISET 的地址。 根据原理图、A4、A3、A2、A1引脚已拉至低电平。

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请查看原理图并分享反馈。

    此致

    Gurue2e.ti.com/.../POE_5F00_TEXAS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    感谢您更新后的原理图。

    我们将在2-5个工作日内回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    当 A4-1为接地时、您应能够使用0x20从器件地址。 您是否有一个关于 TPS23882B 上 SDA 和 SCL 的 Saleae 波形。 此外、您可以尝试访问董事会地址吗?

    请参阅有关原理图的注释、但可能与 I2C 地址无关。

    数据变压器通常将 PoE 放在没有 CM 扼流圈的一侧。 由于 PoE 电流为 CM。请与 H6096NL 一起检查。

    /RESET 具有更好的放电环路。 可以短接 D8。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请找到 H6096NL 的屏幕截图

    电源应连接到 MCT1/MCT2引脚。  

    我们是否应该 只通过更改 MOSFET 来继续新的 Gerber (考虑到剩余的电路还可以)  

    此致

    Guru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    我目前在时间银行、将在星期三回来。 很抱歉重播延迟、感谢您的耐心!

    此致、

    DIAN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    感谢您的答复。 我看到 CM 扼流圈位置的图是不同的。  H6096NL 的数据表在引脚1-12侧有 CM 扼流圈、在13-24侧有您的原理图。  除了在必要时纠正 CM 位置外、无需更改数据变压器连接。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的确认。

    我们正在更新原理图中的符号(单独更新)、因此连接保持原样。

    此致

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    听起来不错! 希望您的所有问题都得到解决。  

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题或疑虑、请回复或创建新主题。

    此致、

    DIAN